Aplicaciones de salidas digitales de la central de medida
Aplicaciones de conmutación para, por ejemplo, proporcionar señales de control de activación/desactivación para conmutar bancos de condensadores, generadores y otros dispositivos y equipos externos.
Aplicaciones de recuento de impulsos de energía, en las que un dispositivo receptor determina el uso de energía mediante el recuento de los impulsos de kWh procedentes del puerto de salidas digitales de la central de medida.
Configuraciones de alarma unaria, digital y estándar
Estado de salida digital predeterminado
El estado de salida digital predeterminado del pin de E/S es alto (interruptor cerrado). El estado de salida digital del pin de E/S puede modificarse a través del enlace de comunicaciones.
|
Estado del pin de E/S |
Modo externo |
Alarma |
Pantalla |
Com. |
Interruptor |
|
Baja |
0 |
0 |
APAGADO |
0 |
Tipo Abierto |
|
0 |
1 |
ENCENDIDO |
1 |
Cerrado |
|
|
0 |
0 |
APAGADO |
0 |
Tipo Abierto |
|
|
1 |
0 |
ENCENDIDO |
1 |
Cerrado |
|
|
Alta |
0 |
0 |
APAGADO |
0 |
Cerrado |
|
0 |
1 |
ENCENDIDO |
1 |
Tipo Abierto |
|
|
0 |
0 |
APAGADO |
0 |
Cerrado |
|
|
1 |
0 |
ENCENDIDO |
1 |
Tipo Abierto |
Parámetros de demanda para las salidas digitales
Es posible configurar los parámetros de demanda asociados (demanda actual (VA, W, VAR), última demanda (VA, W, VAR) y demanda pronosticada (VA, W, VAR) con las salidas digitales según los eventos de alarmas cuando se supera un límite superior establecido. Solo puede establecerse un parámetro de demanda simultáneamente.