NHA2779005-11

Acceso a la pantalla de borrado

La pantalla de visualización y los botones de la central de medida le permiten desplazarse hasta la pantalla de borrado.
  1. Mantenga pulsado el botón OK durante 2 segundos.
  2. Pulse el botón de flecha arriba para seleccionar Yes.
  3. Pulse OK.
  4. Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
  5. Pulse OK.
  6. Pulse el botón de flecha arriba o abajo para desplazarse hasta el parámetro que desee a fin de borrar los valores.
  7. Mantenga pulsado el botón OK durante 2 segundos para salir de la pantalla de borrado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?