NHA2779005-11

Prioridad de alarma

Cada alarma cuenta con un nivel de prioridad que el usuario puede utilizar para distinguir entre eventos que requieren una acción inmediata y los que no.
Prioridad de alarma Notificación en pantalla de alarma y método de registro
Indicador LED de alarma Registro de alarmas
Alta Parpadea mientras la alarma se encuentra activa. Registrada en el registro de alarmas.
Medio Parpadea mientras la alarma se encuentra activa. Registrada en el registro de alarmas.
Baja Parpadea mientras la alarma se encuentra activa. Registrada en el registro de alarmas.
Ninguna Sin actividad Registrada únicamente en el registro de eventos.
NOTA: La notificación alarma a través del indicador LED se activa únicamente si el LED de alarma/impulsos de energía está configurado para la notificación de alarmas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?