NHA2779005-11

Configuración de la central de medida mediante la configuración ION

Inicie la configuración ION, cree un sitio (o utilice un sitio existente si procede) y, a continuación, añada la central de medida al sitio.

Consulte la sección “Central de medida EasyLogic de la serie PM2000” en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide. Para descargar una copia, visite www.se.com y busque “ION Setup Device Configuration Guide”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?