NHA2779005-11

Funciones de las teclas al editar los parámetros de configuración

La central de medida admite funciones de un solo clic y de combinación de clics para los botones que permiten editar los parámetros de configuración.
Modo Tecla Función
Menú de configuración

Dígito parpadeando: Disminuir el valor numérico.

Valor parpadeando: Visualizar el siguiente valor de la lista.

Separador decimal parpadeando: Desplazar el separador decimal hacia la izquierda.

Dígito parpadeando: Incrementar el valor numérico.

Valor parpadeando: Visualizar el valor anterior de la lista.

Separador decimal parpadeando: desplazar el separador decimal hacia la derecha.

Manténgala pulsada durante 2 segundos.

Dígito parpadeando/separador decimal parpadeando: Desplazar la posición del cursor hacia la izquierda.

Manténgala pulsada durante 2 segundos.

Dígito parpadeando/separador decimal parpadeando: desplazar la posición del cursor hacia la derecha.

Seleccionar un parámetro para editar los valores.

Seleccionar los valores del parámetro configurado.

Guardar los cambios realizados en el parámetro de configuración.

  

Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para acceder a la Configuración.

Salga del modo de configuración utilizando la misma secuencia de botones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?