NHA2779005-11

Alarmas digitales disponibles

La central de medida incluye un conjunto de dos alarmas digitales.
Etiqueta de alarma Descripción
Alarma digital S1

Entrada digital 1

Alarma digital S2

Entrada digital 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?