NHA2779005-11

Menús de pantalla de la central de medida

Todas las pantallas de la central de medida se agrupan en base a principios lógicos según sus funciones. Se accede a cualquier pantalla disponible de la central seleccionando en primer lugar la pantalla de nivel 1 (nivel superior) que la contiene.

Desde el panel frontal de la central de medida puede ver los valores de los parámetros y configurarlos, realizar restablecimientos de demanda, hacer comprobaciones de indicadores LED y visualizar información sobre la central de medida. Cada una de estas funciones se puede realizar con los botones arriba, abajo y OK del panel frontal.

Estos botones realizan diferentes acciones según el modo en el que se encuentre la central de medida:

  • Modo de presentación (predeterminado): Ver las mediciones de los parámetros.

  • Modo de configuración: Configurar un parámetro.

  • Modo de eliminación: Restablecer mediciones.

  • Modo de bloqueo: Bloquear o desbloquear una pantalla.

Esta sección describe la navegación por el panel frontal en cada uno de los diferentes modos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?