NHA2779005-11

Instantáneo

La central de medida proporciona mediciones de 1 s de alta precisión y valores medios, incluidas mediciones de la RMS real, por fase y total de lo siguiente:
  • Tensión por fase y media (fase a fase y fase a neutro)

  • Intensidad por fase, media y del neutro

    NOTA: Se calcula la intensidad de neutro.
  • Potencia por fase y total (VA, W, VAR)

  • Por fase y media para factor de potencia real y de desplazamiento

  • Frecuencia del sistema

  • Por fase y máxima de los tres para desequilibrio de tensión y desequilibrio de intensidad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?