NHA2779005-11

Alarmas unarias disponibles

La central de medida incluye un conjunto de cuatro alarmas unarias.

Etiqueta de alarma

Descripción

Encendido medidor

La central de medida se enciende tras una pérdida de alimentación.

Restablec. medidor

La central de medida se restablece por cualquier motivo.

Diagnóstic medidor

La función de autodiagnóstico de la central de medida detecta un problema.

Inversión de fase

La central de medida es una rotación de fases distinta de la prevista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?