NHA2779005-11

Temporizador

La central de medida admite un temporizador de carga activa, un temporizador de funcionamiento de la central de medida y horas de funcionamiento de carga.

Temporizador de carga activa

El temporizador de carga activa muestra el tiempo durante el cual una carga ha permanecido funcionando a partir de la intensidad mínima especificada para el valor umbral del temporizador de carga.

Los datos del temporizador de carga activa solo pueden consultarse a través del enlace de comunicaciones.

Temporizador de funcionamiento de la central de medida

El temporizador de funcionamiento muestra el tiempo durante el cual la central de medida ha permanecido encendida.

Horas de funcionamiento de carga

Este parámetro muestra el tiempo durante el cual una carga ha estado funcionando a partir de la energía acumulada: recibida y suministrada.

El contador de horas de funcionamiento de carga está disponible en la página Diag. Las horas de funcionamiento se muestran en notaciones de horas de seis dígitos y notaciones de minutos de dos dígitos. Estos contadores de horas de funcionamiento deberán restablecerse junto con los valores de energía.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?