NHA2779005-11

Funciones de las teclas al visualizar las pantallas de Diag

La central de medida admite funciones de un solo clic y de combinación de clics para los botones que permiten visualizar la pantallas de diagnósticos.
Modo Tecla Función
Menú de configuración Para desplazarse hasta la siguiente pantalla.
Para desplazarse hasta la pantalla anterior.
  

Mantenga pulsados los botones de flecha abajo y OK simultáneamente durante 2 segundos para visualizar la pantalla de diagnósticos.

Salga de la pantalla de diagnósticos utilizando la misma secuencia de botones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?