NHA2779005-11

Funciones de los botones al editar parámetros de borrado

La central de medida incorpora funciones de un solo clic para los botones que permiten acceder a las pantallas de borrado.
Modo Tecla Función
Pantalla de borrado

Mantenga pulsado el botón OK durante 2 segundos para acceder a la pantalla de borrado.

Pulse el botón OK para eliminar/restablecer los valores de los parámetros.

Mantenga pulsado el botón OK durante 2 segundos para salir de la pantalla de borrado.

Desplazarse hasta el siguiente parámetro.
Desplazarse hasta el parámetro anterior.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?