NHA2779005-11

Configuración de la central de medida

La central de medida se configura a través de la pantalla o a través de PowerLogic™ ION Setup.

ION Setup es una herramienta de configuración de centrales de medida que puede descargarse gratuitamente desde www.se.com.

Consulte “Central de medida EasyLogic de la Serie PM2000” en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide. Para descargar una copia, visite www.se.com y busque “ION Setup Device Configuration Guide”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?