NHA2779005-11

Visualización de parámetros de la pantalla

La pantalla de visualización y las teclas de la central de medida le permiten visualizar los parámetros deseados.
  1. Pulse el botón OK para desplazarse hasta los distintos tipos de medición.
  2. Pulse el botón de flecha arriba o abajo para desplazarse hasta el valor anterior o siguiente dentro de cada tipo de medición.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?