NHA2779005-11

Funciones de los botones

La central de medida admite funciones de un solo clic y de una combinación de clics para los botones.
Símbolo Descripción
Permite desplazarse hacia abajo en la lista de elementos.
  Manténgala pulsada durante 2 segundos. Permite mover el cursor hacia la izquierda.
Permite desplazarse hacia arriba en la lista de elementos.
  Manténgala pulsada durante 2 segundos. Permite mover el cursor hacia la derecha.
Permite seleccionar un parámetro.
  Manténgala pulsada durante 2 segundos. Permite acceder a la página de borrado o salir de ella.

   

Permite acceder a la página de configuración o salir de ella.

 

Permite acceder a la página de diagnósticos o salir de ella.

   

Permite bloquear o desbloquear una página de la central de medida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?