NHA2779005-11

VARh basado en cuadrantes

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2120/PM2130

Los valores de energía reactiva basados en cuadrantes solo están disponibles en el enlace de comunicaciones. Estas energías reactivas se indican para los cuadrantes Q1, Q2, Q3 y Q4.

En el enlace de comunicaciones, las energías reactivas basadas en cuadrantes se registrarán de la siguiente manera:

  • Q1 (de 00 a 90 grados) = Q1 VARh, Sumin

  • Q2 (de 90 a 180 grados) = Q2 VARh, Sumin

  • Q3 (de 180 a 270 grados) = Q3 VARh, Rec

  • Q4 (de 270 a 360 grados) = Q4 VARh, Rec

Si se borran los valores de energía, se borrarán también todos los VARh basados en cuadrantes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?