NHA2779005-11

Precauciones de seguridad

La instalación, el cableado, la comprobación y la puesta en servicio deben llevarse a cabo de acuerdo con todos los reglamentos locales y nacionales en materia de electricidad.
PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
  • Apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.
  • Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.
  • Siga las instrucciones de la sección de Cableado de la hoja de instalación correspondiente.
  • Suponga que los cableados de comunicaciones y E/S contienen tensiones peligrosas hasta que se determine lo contrario.
  • No supere los valores nominales máximos de este dispositivo.
  • No cortocircuite los terminales secundarios del transformador de tensión (TT).
  • No abra los terminales secundarios del transformador de intensidad (TI).
  • Conecte a tierra el circuito secundario de los TI.
  • No utilice los datos procedentes de la central de medida para confirmar que la alimentación está apagada.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender el equipo.
  • No instale TI o LPCT en equipos si superan el 75 % del espacio de cableado en cualquier sección transversal del equipo.
  • No instale TI o LPCT en zonas en las que la entrada de ventilación pueda verse obstruida o en zonas de venteo del arco del interruptor.
  • Proteja los conductores secundarios del TI o LPCT para garantizar que no entran en contacto con circuitos energizados.
  • Utilice únicamente conductores de cobre.
  • No limpie el producto con agua ni ningún otro líquido. Utilice una bayeta para eliminar la suciedad. Si no puede eliminar la suciedad, póngase en contacto con el representante local de Soporte Técnico.
  • Antes de la instalación, verifique los valores nominales y las características del lado de alimentación de los dispositivos de protección contra sobreintensidad. NO SOBREPASE la intensidad ni la tensión nominal máximas de la central de medida.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Consulte el IEC 60950-1 para obtener más información sobre las comunicaciones y el cableado de E/S conectado a múltiples dispositivos.
ADVERTENCIA
Funcionamiento imprevisto
  • No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ADVERTENCIA
Posible merma de la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad del sistema
  • Cambie las contraseñas/los códigos de acceso predeterminados para ayudar a prevenir accesos no autorizados a la configuración y la información del dispositivo.
  • Desactive los puertos/servicios no utilizados y las cuentas predeterminadas, de ser posible, para reducir al mínimo las vías de acceso de ataques malintencionados.
  • Sitúe los dispositivos en red tras varias capas de ciberseguridad (como firewalls, segmentación de redes y sistemas de detección y protección frente a accesos no autorizados a redes).
  • Observe buenas prácticas en materia de ciberseguridad (por ejemplo: privilegio mínimo, separación de obligaciones) para contribuir a prevenir la revelación, la pérdida o la modificación no autorizadas de datos y registros, la interrupción de servicios o los funcionamientos imprevistos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?