NHA2779005-11

Funciones de las teclas al visualizar parámetros de configuración

La central de medida admite funciones de un solo clic y de combinación de clics para los botones que permiten visualizar los parámetros de configuración.
Modo Tecla Función
Menú de configuración Desplazarse hasta la pantalla de configuración del parámetro siguiente.
Desplazarse hasta la pantalla anterior de configuración de parámetros.
Acceda al modo de configuración para configurar el valor del parámetro visualizado.
  

Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para acceder a la Configuración.

Salga del modo de configuración utilizando la misma secuencia de botones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?