NHA2779005-11

Contadores de alarmas

Cada vez que se produce un tipo de alarma, esta se cuenta y registra en la central de medida.

Valor de renovación de alarmas

Los contadores de alarmas vuelven a situarse en 0 tras alcanzar el valor 9999.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?