NHA2779005-11

Bloqueo/desbloqueo

El bloqueo le permite establecer una pantalla de la central de medida como pantalla predeterminada. Podrá desplazarse hasta otras pantallas de visualización en caso de que alguna pantalla esté bloqueada. Una vez que se detiene el desplazamiento manual, la central de medida muestra una pantalla predeterminada (bloqueada) transcurridos cuatro minutos.

La pantalla de visualización y las teclas de la central de medida le permiten bloquear o desbloquear cualquier pantalla.

Para bloquear o desbloquear una pantalla de la central de medida:

  • Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y OK simultáneamente durante 2 segundos para bloquear o desbloquear una pantalla de la central de medida.

NOTA:

Solo es posible bloquear los parámetros de la pantalla.

No será posible acceder a las pantallas de Configuración o Borrado mientras una pantalla de la central esté bloqueada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?