NHA2779005-11

Formato del registro del factor de potencia

La central de medida aplica un sencillo algoritmo sobre el valor de FP y, posteriormente, lo almacena en el registro de FP.

Cada valor de factor de potencia (valor de FP) ocupa un registro de coma flotante para el factor de potencia (registro de FP). La central de medida y el software interpretan el registro de FP en todos los campos de información o introducción de datos de acuerdo con el siguiente diagrama:

El valor de FP se calcula a partir del valor del registro de FP utilizando las siguientes fórmulas:

Cuadrante Rango de FP Rango del registro de FP Fórmula de FP

Cuadrante 1

0 a +1

0 a +1

Valor de FP = Valor del registro de FP

Cuadrante 2

De -1 a 0

De -2 a -1

Valor de FP = (−2) − (valor del registro de FP)

Cuadrante 3

De −1 a 0

De -1 a 0

Valor de FP = Valor del registro de FP

Cuadrante 4

1 a 0

1 a +2

Valor de FP = (+2) − (valor del registro de FP)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?