DOCA0006ZH-08

可设定日志配置信息

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

0xB1BB

45500

R

1

UInt16

可设定日志模式:

  • 0 = 禁用
  • 1 = 峰值需量
  • 2 = KWH_KVAH
  • 3 = KWH_KVARH
  • 4 = KVARH_KVAH
  • 5 = KWH_KW
  • 6 = KWH_KVA

0xB1BC

45501

R

1

UInt16

可设定日志间隔期间(分钟):

  • 10、15、20、30、60

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.