DOCA0006FR-08

Informations de configuration du journal flexible

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

0xB1BB

45500

R

1

UInt16

Mode journal flexible :

  • 0 = Désactivé (par défaut)
  • 1 = Maximum de valeur moyenne
  • 2 = KWH_KVAH
  • 3 = KWH_KVARH
  • 4 = KVARH_KVAH
  • 5 = KWH_KW
  • 6 = KWH_KVA

0xB1BC

45501

R

1

UInt16

Durée de l’intervalle d’enregistrement dans le journal flexible en minutes :

  • 10, 15, 20, 30, 60

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.