DOCA0006ES-08

Información de configuración del registro flex

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

0xB1BB

45500

L

1

UInt16

Modo de registro flex:

  • 0 = Activar
  • 1 = Demanda punta
  • 2 = KWH_KVAH
  • 3 = KWH_KVARH
  • 4 = KVARH_KVAH
  • 5 = KWH_KW
  • 6 = KWH_KVA

0xB1BC

45501

L

1

UInt16

Duración del intervalo de registro flex en minutos:

  • 10, 15, 20, 30, 60

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.