DOCA0006ZH-08

输入测量设置

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

输入测量通道 01

0x1B77

7032

R/WC

20

UTF8

标签

0x1B8B

7052

R/WC

2

Float32

pulse/unit

脉冲频率

0x1B8E

7055

R/WC

1

UInt16

数字输入关联:

  • 0 = 禁用 DI1 作为输入测量
  • 1 = 启用 DI1 作为输入测量

输入测量通道 02

0x1B8F

7056

R/WC

20

UTF8

标签

0x1BA3

7076

R/WC

2

Float32

pulse/unit

脉冲频率

0x1BA6

7079

R/WC

1

UInt16

数字输入关联:

  • 0 = 禁用 DI2 作为输入测量
  • 2 = 启用 DI2 作为输入测量

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.