DOCA0006FR-08

Configuration de la mesure des entrées

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

Canal de mesure d’entrée 01

0x1B77

7032

R/WC

20

UTF8

Étiquette

0x1B8B

7052

R/WC

2

Float32

impulsions/unité

Fréquence d’impulsion

0x1B8E

7055

R/WC

1

UInt16

Association d’entrée logique :

  • 0 = Désactiver DI1 pour la mesure des entrées
  • 1 = Activer DI1 pour la mesure des entrées

Canal de mesure d’entrée 02

0x1B8F

7056

R/WC

20

UTF8

Étiquette

0x1BA3

7076

R/WC

2

Float32

impulsions/unité

Fréquence d’impulsion

0x1BA6

7079

R/WC

1

UInt16

Association d’entrée logique :

  • 0 = Désactiver DI2 pour la mesure des entrées
  • 2 = Activer DI2 pour la mesure des entrées

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.