DOCA0006ZH-08

设置日期/时间

命令编号

操作
(R/W)

大小

类型

单位

范围

描述

1003

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

2000 – 2099

W

1

UInt16

1 – 12

月份

W

1

UInt16

1 – 31

日期

W

1

UInt16

0 – 23

小时

W

1

UInt16

0 – 59

分钟

W

1

UInt16

0 – 59

W

1

UInt16

(保留)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.