DOCA0006FR-08

Régler la date et l’heure

Numéro de commande

Action
(R/W)

Dimensions

Type

Unité

Gamme

Description

1003

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

2000-2099

Année

W

1

UInt16

1-12

Mois

W

1

UInt16

1-31

Jour

W

1

UInt16

0-23

Heure

W

1

UInt16

0-59

Minute

W

1

UInt16

0-59

Seconde

W

1

UInt16

(Réservé)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.