DOCA0006ZH-08

将数字输入设置为部分电能重置 (PM3255)

命令编号

操作
(R/W)

大小

类型

单位

范围

描述

6017

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

0 – 3

要关联的数字输入:

  • 0 = 无
  • 1 = DI1
  • 2 = DI2
  • 3 = DI1 和 DI2

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.