DOCA0006ES-08

Establecer una entrada digital como restablecimiento de energía parcial (PM3255)

Número de comando

Acción
(L/E)

Tamaño

Tipo

Unidad

Rango

Descripción

6017

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

0 – 3

Entrada digital para asociar:

  • 0 = Ninguna
  • 1 = ED1
  • 2 = ED2
  • 3 = ED1 y ED2

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.