DOCA0214ES–04

Condición de transferencia remota

Si cualquiera de las fuentes está dentro del intervalo, la transferencia se realizará correctamente. Si ambas fuentes se encuentran fuera del intervalo, el comando de transferencia remota recibirá respuesta, pero no se garantiza el resultado de la transferencia al origen de destino.

A continuación se muestra el rango de desviación de tensión admitido para RTSE con tensión nominal diferente:

  • 380 - 440 V: 274 - 517 V

  • 208 - 240 V: 174 - 280 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?