DOCA0214FR-04

Présentation

Le RTSE passe en position stable après réception d'un signal de front montant. Le signal de front montant ne doit pas durer moins de 200 ms.

Le RTSE reste en position stable jusqu'à réception d'un nouveau signal. Il ne répond pas au nouveau signal lorsque :

  • Le curseur de position est à gauche et le commutateur de transfert est en mode RUN.

  • Le commutateur de transfert est en état d'alarme.

  • Le commutateur de transfert exécute l'action de transfert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?