DOCA0214FR-04

Sous-page Param. Système

Le tableau ci-dessous décrit les sous-pages Param. Système :

Nom de la sous-page

Fonction de la sous-page

Affichage

Param. Système

La page Réglage & Action permet d'accéder à d'autres options de maintenance sur l'écran et de cliquer sur Param. Système pour définir des valeurs nominales.

La page Param. Système permet d'accéder à d'autres options de paramètrage

Tension nominale

La page Tension nominale est une sous-page de Param. Système.

Cliquez sur Tension nominale pour régler les valeurs nominales de tension.

Naviguez pour sélectionner la tension souhaitée :

  • 2P : 220 V, 230 V, 240 V, 250 V

  • 3P et 4P : 380 V, 400 V, 415 V, 440 V

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Tension nominale et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Fréquence nominale

La page Fréquence nominale est une sous-page de Param. Système.

Cliquez sur Fréquence nominale pour régler les valeurs nominales de fréquence.

Naviguez pour sélectionner la fréquence nominale souhaitée :

  • 50 Hz

  • 60 Hz

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Fréquence nominale et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Position neutre

La page Position neutre est une sous-page de Param. Système.

Cliquez sur Position neutre pour définir les valeurs nominales de la position du neutre.

Naviguez pour sélectionner la position souhaitée du neutre :

  • A-B-C-N

  • N-A-B-C

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Position neutre et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?