2508_Wiser_KNX

Momentos

Momentos le permite cambiar el estado de varios dispositivos con una sola pulsación. Para crear y editar momentos, siga estos pasos:

  1. En la pantalla de inicio (Pantalla de inicio), pulse .

  2. Seleccione la pestaña Momentos.

NOTA: Un momento solo establece el estado de los dispositivos. Si desea revertir los dispositivos afectados a otro estado, debe cambiarlo manualmente o crear un momento de inversión.


IMPORTANTE: Si modifica manualmente los momentos del controlador, espere aproximadamente 1 minuto para que los cambios se propaguen y, a continuación, actualice la pantalla de la aplicación móvil.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.