2508_Wiser_KNX

Añadir horarios

  1. En la pantalla de control del dispositivo (Pantalla de control del dispositivo), toque Editar horario.
  2. Toque en la parte inferior derecha para añadir un nuevo horario.
  3. Introduzca un nombre en el campo de texto, añada una nota y establezca un periodo de tiempo: anualmente, mensualmente, diariamente.
  4. Establezca el estado del dispositivo (On/Off, abierto/cerrado).


    NOTA: Los horarios solo se aplican a dispositivos individuales. Si desea activar varios dispositivos a la vez, cree una automatización.

  5. Active su horario inmediatamente deslizando el dedo en Horario activado.
    NOTA: Puede activar o desactivar los horarios más tarde en función de las necesidades.

  6. Toque Crear y el nuevo horario aparecerá en la pantalla Horarios del dispositivo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.