2508_Wiser_KNX

Smart Lock

CONTROLADOR

Ajustes

General

Objetos

Campos obligatorios

Campos opcionales

Campos obligatorios

Campos opcionales

Título

Control de la puerta: Envía un comando para bloquear o desbloquear la puerta.

DPT_1-bit (interruptor 1.001)

Estado de bloqueo: Indica el estado actual del bloqueo. Valores:

  • 0 = ATASCO

  • 1 = BLOQUEADO

  • 2 = DESBLOQUEADO

DPT_valor sin signo de 8 bits (05.)

Batería: Indica el nivel de la batería.

DPT_valor sin signo de 8 bits (05.)

Estado de la puerta: Indica la posición actual de la puerta o el estado de error. Valores:

  • 0 = ABIERTO

  • 1 = CERRADO

  • 2 = ATASCO

  • 3 = APERTURA FORZADA

  • 4 <= NO ESPECIFICADO

DPT_valor sin signo de 8 bits (05.)

NOTA: Se han probado los siguientes bloqueos inteligentes: YDM7116A, YMI70A, YDM3109A y Kyra Pro (Yale).

Widget de Touch

Smartlock

     

Bloqueado

Desbloqueado

Atascado

Puerta forzada

APLICACIÓN MÓVIL

Widget de la aplicación

Pantallas de control

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.