2508_Wiser_KNX

Energía

Dentro de la sección Energía, puede administrar y monitorear de manera eficiente el consumo de energía de diversas fuentes en su hogar.

Para acceder a esta función, descargue el complemento Energía especializado en su controlador. Obtenga más información sobre la instalación o desinstalación del complemento Energía y la asignación de datos de energía de dispositivos individuales en Sistema de gestión de energía de los hogares (HEMS) de Wiser KNX.

Pulse en la hoja de la parte inferior derecha de la pantalla para acceder a la sección de gestión Energía, que incluye las pestañas En vivo, Historial y Perspectivas.

Cuando abra por primera vez la sección Energía, un tutorial paso a paso le guiará a través de sus funciones y configuraciones.

También puede acceder al tutorial más tarde haciendo clic en en la parte superior derecha de la pantalla.


IMPORTANTE: La sección Energy solo aparecerá en su aplicación una vez que haya configurado al menos un equipo en el complemento Energía

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.