2508_Wiser_KNX

Tarifa

La sección Tarifa se vuelve visible una vez que haya configurado el complemento Energía en su controlador (como se explica aquí Sistema de gestión de energía de los hogares (HEMS) de Wiser KNX).

En la sección Tarifa puede establecer los términos y el precio de la electricidad consumida de acuerdo con el contrato con su proveedor.

Si su instalación incluye paneles solares, también puede hacer un seguimiento de los ahorros derivados de la venta de electricidad a la red eléctrica (Tarifa de alimentación).

Estos datos los utiliza también el servicio en la nube de Schneider para generar un resumen general del consumo de electricidad y el precio de la electricidad a lo largo del tiempo (historial).


Para acceder a la sección Tarifa, pulse > Tarifa.


Cuando abra por primera vez la sección Tarifa, un tutorial paso a paso le guiará a través de sus funciones y configuraciones.

También puede volver al tutorial más tarde haciendo clic en en la parte superior derecha de la pantalla.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.