Inblick
-
På startskärmen trycker du på
.
A Visar den totala energikostnaden för innevarande år. Tryck på Se fördelning för en detaljerad kostnadsanalys.
OBS: Du kan ändra den visade tidsramen (dagar, månader och år).B Visar hur många procent energi som har sparats under den aktuella månaden, tillsammans med en genomsnittsjämförelse för 3 månader. Den tillhandahåller även data om timmar som sparats i Borta-läge och ger dig möjlighet att aktivera Eco-läge för ytterligare besparingar.
C Spårar justeringar av uppvärmningen, inklusive antalet gånger som uppvärmningen höjdes eller sänktes, samt miljöfaktorer som soltimmar, vilket kan påverka energibehoven. Se Väder och uppvärmning för detaljerad information.
D
Ett diagram visar hur externa temperaturer har påverkat uppvärmningsförbrukningen under de senaste 30 dagarna. Tryck på Värmerapport för att visa temperaturdata för varje rum i hemmet. Se Värmerapport för detaljerad information.
OBS: B, C och D visas inte om du inte har uppvärmningsenheter installerade i hemmet.