SUG_SV_FI_WH-04

Beskrivning av Wiser-systemet

Wiser-systemet är en enkel, bekväm och flexibel lösning för styrning av hemenheter med hjälp av appen Wiser Home.

Hubben är kärnan i systemet, som behandlar kontrollförfrågningar och statusrapporter för anslutna Wiser-enheter.

Med ett personligt konto och appen Wiser Home på en smartphone kan du styra och övervaka anslutna Wiser-enheter varifrån som helst där internet finns tillgängligt för både mobiltelefon och hubb.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.