SUG_SV_FI_WH-04

Matter

Matter är en ny kommunikationsstandard för IoT-enheter, som gör det möjligt för enheter från olika tillverkare att kommunicera via tredjepartsappar som Google Home, Apple Home och Amazon Alexa. Målet är att förenkla det smarta hemmets ekosystem genom att låta internetanslutna enheter från olika tillverkare att kommunicera smidigt och säkert. Matter främjar interoperabilitet, vilket innebär att Matter-certifierade enheter från olika varumärken enkelt kan fungera tillsammans utan kompatibilitetsproblem.

Matter Bridge

En Matter Bridge fungerar som mellanhand mellan enheter som inte är Matter-kompatibla (som använder olika kommunikationsprotokoll som Zigbee®) och Matter-nätverket. Den gör det möjligt för IoT-enheter utan stöd för Matter att sömlöst integreras i ett Matter-ekosystem (Matter Fabric). Bridge översätter signaler mellan Matter och andra protokoll, vilket gör att Matter-noder kan kommunicera med dessa Bridge-enheter. Genom att använda en Matter Bridge kan konsumenter upprätthålla kompatibilitet och förena sina befintliga enheter utan stöd för Matter med Matter-certifierade enheter i sin smarta hemkonfiguration.

I detta fall fungerar Wiser Hub 2nd Generation som Matter Bridge. Genom att lägga till hubben till en tredjeparts Matter-app (Google/Amazon/Apple etc.) kan du integrera dina Wiser Zigbee®-enheter i Matter Fabric (nätverket) och styra dem från tredjepartsappen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?