SUG_SV_FI_WH-04

Jalusier

Uppkopplad persiennstyrnings-brytare

WDE002384

WDE003384

Manövrera persiennerna manuellt eller via fjärråtkomst eller ställ automatiskt in deras position som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse.

Instruktionsblad (PDF)

Användarhandbok

Wiser jalusibrytarpuck

CCT5015-0002

Konverterar kompatibla mekaniska tryckknappsbrytare till smarta skuggningsbrytare. Anslut upp till 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar.

OBS: Mekaniska tryckknappar ska vara certifierade för användning i 220-240 V AC-tillämpningar.

Instruktionsblad (PDF)

Användarhandbok

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?