SUG_SV_FI_WH-04

Säsongens komfortläge

Om du har enheter för reglage för jalusi installerade i ditt hem kommer funktionen Säsongens komfortläge att vara tillgänglig.

Säsongens komfortläge är en smart funktion som hjälper till att upprätthålla den perfekta temperaturen under året genom att automatiskt justera jalusierna eller persiennerna.

Egenskaper:

  • Håll hemmet bekvämt på ett kostnadseffektivt sätt.
  • vintern låter du naturligt solljus värma upp ditt hem under dagen.
  • sommaren blockeras överskottsljus för att förhindra överhettning.

  • Spara upp till 5 % på energiräkningarna när de används året runt, baserat på ett hem med både uppvärmnings- och kylningssystem.

Så här fungerar det:

  • Sommar: Systemet stänger dina jalusier baserat på temperatur- och ljusnivåer för att minska värmen och hålla ditt hem svalt.
  • Vinter: Jalusier öppnas vid soluppgång för att släppa in naturlig värme och stängs vid solnedgången för att upprätthålla inomhustemperaturen.
  • Mellansäsonger: Läget anpassas till föränderliga utomhustemperaturer, vilket säkerställer att hemmet förblir bekvämt.
    • Om den högsta temperaturen under en dag når 22 °C eller högre använder säsongens komfortläge jalusierna likadant som på somrarna.

    • Om den högsta temperaturen under en dag sjunker under 22 °C eller lägre använder säsongens komfortläge jalusierna likadant som på vintrarna.

Säsongens komfortläge anpassar driften baserat på de enheter som är tillgängliga i ditt system och erbjuder tre nivåer av algoritmeffektivitet. Varje nivå ökar komforten och energibesparingarna genom att integrera ytterligare datakällor:
  • Grundnivå – Styrning baserad på tid och geografisk plats:

    På den här nivån används hemmets geografiska plats och tid på dygnet för att hantera jalusier automatiskt baserat på de beräknade tiderna för soluppgång och solnedgång. Detta bibehåller optimal belysning och temperatur i hemmet. Den här nivån är idealisk för användare som vill ha en enkel, automatiserad lösning utan ytterligare sensorer.

  • Förbättrad nivå – Temperatur – Driven optimering:

    På den här nivån används den lokala inomhus- och utomhustemperaturen utöver tiden och hemmets geografiska plats. Den hanterar jalusierna dynamiskt baserat på temperaturförhållandena i realtid för att förbättra komforten.

  • Avancerad nivå – Förstklassig optimering med ljussensorer/rörelsesensorer för utomhusbruk:

    På den här nivån förbättras jalusihanteringen ytterligare genom att använda den ljusintensitet som uppmäts i realtid av rörelsesensorerna för utomhusbruk och inomhus- och utomhustemperaturen.

    OBS: Se till att rörelsesensorn för utomhusbruk är vänd mot golvet och inte mot solen.

    Den ger maximal effektivitet genom att anpassa jalusirörelserna baserat på den faktiska temperaturen och det naturliga ljuset, i stället för att bara förlita sig på de beräknade tiderna för soluppgång/solnedgång.

FÖRSLAG: Välja rätt nivå för jalusidrift:

Säsongens komfortläge anpassas till de enheter som är installerade i ditt system. Även om du inte har alla sensorer som krävs kan du ändå dra nytta av funktionen på en grundläggande nivå. Denna flexibla metod säkerställer att du kan få optimerad komfort och energieffektivitet, oavsett systemkonfiguration.

För bästa resultat rekommenderar vi dock att du använder hela uppsättningen kompatibla enheter.


OBS: Säsongens komfortläge fungerar exakt när sensorerna för inomhus- och utomhustemperatur (temperatur-/fuktighetssensor) och rörelsesensorerna för utomhusbruk är installerade i hemmet.
VIKTIG: IP-klassningen för de sensorer som används för säsongens komfortläge är följande:

Sensorer

IP-klass

Temperatur-/fuktighetssensor

IP20 – Sensorn är skyddad mot fasta objekt som är större än 12 mm.


Den bör därför installeras på en lämplig plats i hemmet.

Mer information om inställning av säsongens komfortläge finns i användarhandboken för respektive jalusireglageenhet. Se Lista över Wiser-enheter för länkar till respektive enhets användarhandbok.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?