SUG_SV_FI_WH-04

LED-beteende

LED Beskrivning

Hubben startar eller förbereds.

Hubben är påslagen och fungerar som vanligt.

Tillfälligt Wi-Fi®-nätverk för hubben är aktiverat

Hubben söker aktivt efter enheten som ska parkopplas.

Wi-Fi®-fel

Hubben kan inte ansluta till ditt Wi-Fi®-nätverk.

Kontrollera om routern är påslagen och fungerar som vanligt. Om du har ändrat dina Wi-Fi®-inloggningsuppgifter eller installerat en ny router konfigurerar du hubben därefter.

Firmware-uppdatering

Under firmware-uppdateringen kommer hubben att kopplas bort från Wi-Fi®.

Hubben kan inte anslutas till Wiser Cloud.

Hubben fortsätter att styra de anslutna enheterna som vanligt.

Appen ansluts endast till hubben när din smartphone är i samma Wi-Fi® som hubben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?