SUG_SV_FI_WH-04

Ansluta till Wi-Fi®

När du är ansluten till hubbens tillfälliga Wi-Fi®-nätverk anger du inloggningsinformationen för ditt hemma-Wi-Fi® i hubben.

Så här anger du Wi-Fi®-inloggningsuppgifter:

  1. Använd appen Wiser Home som en Professionell installatör eller en hemägare.

  2. Följ stegen i kapitlet Ansluta till hubbens tillfälliga Wi-Fi®-nätverk .

  3. När du ombeds att ansluta din hubb till ditt hemma-Wi-Fi® trycker du på Fortsätt (A).

  4. Välj ditt Wi-Fi®-nätverk från listan.

    OBS: Om hemnätverket inte visas i listan över tillgängliga nätverk trycker du på Kan du inte se ditt nätverk? så att du manuellt kan ange dina nätverksuppgifter för att enkelt ansluta till ditt hemnätverk.

  5. Ange Wi-Fi®-lösenord och tryck på Anslut (B).

    • Om du har loggat in som Professionell installatör följer du Steg 6.

    • Om du har loggat in som Husägare följer du Steg 7.

  6. När hubben är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk® kan du börja lägga till enheter till din hubb.

    OBS:
    1. Hubben fungerar endast i 2,4 GHz-bandet.

    2. För mer information om hur du lägger till enheter till hubben, se kapitlet Lägga till en enhet.

  7. Välj något av följande alternativ:

    • Tillbaka till startsidan: Tryck för att återgå till startskärmen.

      FÖRSLAG: Tryck på för att börja lägga till enheter som du kan använda för att styra ditt hem. Se Lägga till en enhet.

    • Lägg till en ny enhet: Tryck för att börja lägga till enheter för att styra ditt hem. Se Lägga till en enhet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?