SUG_SV_FI_WH-04

Aktivitet och miljö

(A) Visar intressanta fakta om hur du använder uppvärmningssystemet och andra intressanta saker som har hänt i din miljö under den aktuella månaden.

Dessa nummer uppdateras varje timme. Antalet gånger du har sänkt uppvärmningen räknas som en manuell ökning eller sänkning. Antalet gånger du har ökat uppvärmningen räknas som en höjning eller manuell justering av temperaturen. Antalet soltimmar beräknas som antalet timmar när molntäckningen var mindre än 50 %.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.