SUG_SV_FI_WH-04

Kontoinställningar

På kontomenyn kan du hantera din adress, anpassa meddelanden och larm, hantera sekretess, ansluta tredjepartsappar, uppdatera ditt lösenord och till och med ta bort ditt konto vid behov.

I menyn Inställningar:

  1. Tryck på Konto (A).

Menyn Konto:

Mitt hem Ange information om ditt hem.
Meddelanden och larm Ange vilka Meddelanden och larm du vill få.
Appar och anslutningar

Appar och anslutningar har följande alternativ:

Wiser-anslutningar

  • Wiser Energy: Om du har ett Wiser Energy-konto kan du länka din Wiser Energy-app eller skapa ett konto.

Anslutningar till partner

  • Enode: Med Enode kan du förbättra EV-laddningsupplevelsen genom att integrera med Wiser-appen. Genom att ansluta till Enode kan du styra din elbilsladdare och övervaka viktig information som enhetsstatus och telemetridata. Se XXX fullständig information om enode.

Tredjepartsanslutningar

  • Alexa / Google Home: Integrera med populära tredjepartsappar som Alexa och Google Home för bekväm röststyrning. Se Röststyrning för detaljerad information.

  • Matter: Aktivera Matter-kompatibla enheter för att kommunicera med tredjepartsappar som Google Home, Apple Home och Amazon Alexa, vilket säkerställer smidig interaktion mellan dina smarta enheter. Se Matter för detaljerad information.

Integritetshantering

Aktivera eller inaktivera alternativet att ta emot e-postmeddelanden med marknadsföring och bidra till dataanalys för att förbättra tjänsten. Du får även information om användarvillkor och sekretessmeddelande.

Ändra lösenord Du kan ändra ditt lösenord här.
OBS: Du hittar kraven för Wiser Home-lösenordet i kapitlet Skapa ett konto
FÖRSLAG: Läs tipsen om lösenord och andra metoder för att stärka ditt system i kapitlet Principer för internetsäkerhet
Logga ut

Logga ut från ditt konto

OBS: För att kunna använda appen Wiser Home måste du vara inloggad med ett konto.
Ta bort mitt konto

Ta bort ditt konto.

Om du tar bort ditt konto sker det omedelbart och permanent.

Du måste vara inloggad på din Wiser-hubb för att kunna ta bort ditt konto.

OBS: Om du tar bort ditt konto flaggas din e-postadress som borttagen.
OBS: Det går inte att återställa ett borttaget konto.
OBS: Om du tar bort ditt konto loggas du ut från Wiser-systemet och du kommer inte att kunna logga in igen. Se till att först ta ditt Wiser-system ur drift.
FÖRSLAG: Istället för att ta bort ditt konto, om du behöver lämna ifrån dig ett Wiser-system (t.ex. flytta ut), återställer du hubben och ser till att dina inloggningsuppgifter är redo för nästa Wiser-system.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.