SUG_SV_FI_WH-04

Redigera ett schema

I fönstret Detaljer om schemat:

  • Tryck på ikonen (A) för att ändra schemats namn.

  • Välj Enheter (B) som schemat gäller.

  • Välj dag (C) som du vill lägga till eller redigera händelser för.

  • Tryck på ikonen (D) för att redigera en händelse.

  • Tryck på ikonen (E) för att lägga till en händelse till den valda dagen.

  • Tryck på ikonen (F) för att kopiera en dag eller ett schema.

  • Tryck på Tillbaka (G) för att gå tillbaka

Lägga till/redigera ett evenemang

  • Ställ in önskad status (A).

    OBS: Enhetsläget kommer att vara annorlunda för enskilda enhetstyper.
  • Ställ in tid (B) för händelsen.

  • Spara händelseinställningarna genom att trycka på Ställ in.

  • Om du vill ignorera ändringarna trycker du på Avbryt.

  • För att ta bort en händelse trycker du på Radera. (Inte tillgängligt när du lägger till en händelse.)

OBS: De tillgängliga alternativen och statusarna är enhetsspecifika. Mer information finns i användarhandboken för respektive enhet. Se Lista över Wiser-enheter för länkar till användarhandboken för respektive enhet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.