SUG_SV_FI_WH-04

Lägga till en enhet

Du kan när som helst lägga till en ny enhet.
OBS:
  • Hubben måste installeras innan en Wiser-enhet kan läggas till.

  • Lägg till nätdrivna enheter före batteridrivna enheter. Se Val av monteringsplats.

  • Instruktionerna för att lägga till enheten är generiska. Vissa steg kan variera beroende på enhetstyperna. Du hittar detaljerad information i användarhandboken för respektive enhet. Se Lista över Wiser-enheter för länkar till respektive enhets användarhandbok.

  1. Tryck på (A) i Lista över enheter.
  2. Hitta din enhet genom att navigera bland kategorierna längst upp på skärmen (B).
  3. Tryck på typen av enhet (C) du vill lägga till och följ instruktionerna i appen.
  4. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.
    VIKTIG:
    1. QR-kodsskanning kan inte användas för följande enheter.

      Enhet

      • EV Link Home Smart

      • PowerTag Energy

      • Schneider Charge

      • Wiser Plug

      • Wiser radiatortermostat

      • Wiser rumstermostat

      • Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A

      • Wiser golvvärmeregulator/anslutningsremsa

    2. Om du har problem med att skanna QR-koden, se Hantera QR-kodsproblem.
  5. Tryck på Nästa.
  6. Ställ in enheten i parkopplingsläge.

    Appen Wiser Home vägleder dig genom parkopplingsprocessen. Du hittar detaljerad information om parkopplingsläget i användarhandboken för respektive enhet. Se Lista över Wiser-enheter för länkar till respektive enhets användarhandbok.

    När parkopplingen är klar kan du ge enheten ett namn.

  7. Ange ett namn på enheten.
  8. Tryck på Nästa.
  9. Tilldela enheten till ett befintligt Rum eller skapa ett nytt rum genom att ange ett namn i fältet.
  10. Tryck på Skicka.
  11. Konfigurera dimmerinställningarna, t.ex. dämpningsläge, strömpåslagningsbeteende och ljusstyrka, enligt dina inställningar och tryck sedan på Skicka.

Du kan nu styra enheten med appen Wiser Home. Detaljerad information om hur du styr dina enheter finns i kapitlet Styra Wiser-systemet

OBS: Beroende på typ av enhet finns det ytterligare funktioner tillgängliga. Du hittar detaljerad information i användarhandboken för respektive enhet. Se Lista över Wiser-enheter för länkar till respektive enhets användarhandbok.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?