SUG_SV_FI_WH-04

Kompatibla Wiser-enheter för Matter Bridge

Här följer Matter Bridge-kompatibla enheter:

Se Lista över Wiser-enheter för länkar till respektive enhets användarhandbok.

Sensorer

Wiser magnetkontakt för fönster och dörr

Wiser vattenläckagesensor

Wiser rörelsedetektor

Wiser temperatur och luftfuktighetssensor

Ljus

Wiser strömställarpuck

Strömställare 10 A uppkopplad

Dimrar

Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad
Tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad

Wiser dimmerpuck LED
Wiser dimmerpuck LED, m. neutralledare


Jalusier

Wiser jalusibrytarpuck

Jalusibrytare uppkopplad

Apparater

Wiser radiatortermostat

Wiser rumstermostat

Wiser anslutningsremsa för golvvärme

Wiser 16A relä för temperaturreglering

1-vägsuttag jordat, uppkopplat

Uppkopplade trådlösa brytaren med 1- eller 2 kanaler

SmartPlug 16A

2-vägsuttag 16A

Klimat

Wiser radiatortermostat

Wiser rumstermostat

Wiser anslutningsremsa för golvvärme

Wiser 16A relä för temperaturreglering

Uppkopplad rums-/golvtermostat 16A

Säkerhet

Wiser-brandvarnare med batteri

Wiser Brandvarnare 230V

Energi

PowerTag E

PowerTag C

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?